Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Ein klassischer Tageslichtprojektor? Weit gefehlt. Wenn heute von Tageslichtprojektoren die Rede ist, sind lichtstarke Tageslicht-Videoprojektoren – Beamer – gemeint. Ihre besonders hellen LED-Lampen und Laser werfen Präsentationen und Dokumente ebenso brillant an die Wand wie Fotos und Videos. Die Display Komplettlösungen haben eine Optik und Technik an Bord. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch bei hellem Umgebungslicht ein klares und scharfes Bild erzeugen. Diese Eigenschaft ist in Unternehmen und Bildungseinrichtungen wichtig, da Präsentationen oder Schulungen oft in Räumen mit vielen Fenstern oder heller Beleuchtung stattfinden. Unser Ratgeber informiert Sie über die wichtigsten Auswahlkriterien für einen Tageslicht-Beamer.
Ein Tageslicht-Videoprojektor ist ein Gerät, das Bilder, Videos oder Präsentationen von einer Quelle wie einem Computer oder einem Smartphone auf eine Leinwand oder eine Wand projiziert. Tageslichttaugliche Videoprojektoren haben ein breites Einsatzspektrum: Es reicht vom Büro über Marketing, Schulung, Finanzen, Kundenpräsentationen und Entwicklung bis hin zum Bildungsbereich. Auch für Besprechungs- und Konferenzräume sowie Empfangsbereiche sind Tageslichtprojektoren eine gute Wahl.
Je nach maximaler Projektionsdiagonale eignen sich die Geräte als Display für kleine und große Räume mit mittlerer bis großer Leinwand. Dort sind sie als Meeting- und Raumdisplay eine gute Alternative zum klassischen Fernseher oder Display. In Kombination mit einer Dokumentenkamera (Visualizer) können sie ganz nebenbei auch die Funktion eines klassischen Overheadprojektors übernehmen.
Je heller (lichtstärker) und kontrastreicher ein Videoprojektor ist, desto besser ist die Bildqualität, die er auf eine Leinwand oder eine andere Oberfläche projiziert. Tageslicht-Beamer erzeugen eine hohe Helligkeit und einen hohen Kontrast.
Je höher diese Werte sind, desto besser ist die Projektion auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Tageslichtprojektoren sind daher eine gute Wahl für alle Inhalte, die eine hohe Bildqualität erfordern.
Die Helligkeit von Tageslichtprojektoren wird in Lumen gemessen, einer Einheit für den Lichtstrom. Die Lumen geben an, wie viel Licht der Projektor erzeugt. Je mehr Lumen ein Gerät liefert, desto heller wird das Bild in einem beleuchteten Raum dargestellt.
Das gibt Ihnen Flexibilität, denn Sie können die Beleuchtung an und die Jalousien auf lassen. Eine Verdunkelung des Raumes ist in der Regel nicht notwendig.
Der Kontrast gibt das Verhältnis zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt im Bild an. Er wird daher in der Produktbeschreibung auch Kontrastverhältnis genannt.
Ein hoher und damit guter Kontrast liefert mehr Details und Farbabstufungen. Diagramme, Fotos und Videos erscheinen schärfer und Text ist besser lesbar.
Die Auflösung ist die Anzahl der Pixel, aus denen das projizierte Bild besteht. Sie bestimmt die Schärfe und Detailgenauigkeit des Bildes. Je mehr Bildpunkte, desto höher die Auflösung und desto besser die Bildqualität.
Die gängigsten Auflösungen für Tageslicht-Beamer sind Full HD (1.920 x 1.080 Pixel), 4K (3.840 x 2.160) und HD (1.280 x 720). Für eine professionelle Präsentation sollte Ihr neuer Projektor mindestens eine HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel haben, damit Texte und Grafiken gut erkennbar sind.
Die maximale Projektionsdiagonale eines Projektors gibt an, wie groß das Bild ist, das der Beamer auf die Leinwand oder Wand wirft. Der Wert in Zoll oder Zentimeter ist in der Produktbeschreibung angegeben. Die Funktion Lens-Shift unterstützt Sie dabei, das Bild unverzerrt auf die Leinwand zu bekommen.
Die Anschlüsse geben an, wie Sie den Videoprojektor mit einer Signalquelle verbinden können. Vergewissern Sie sich, dass Ihr neues Gerät über die entsprechenden Anschlüsse verfügt, andernfalls benötigen Sie einen Adapter. Sie können das Signal per Kabel oder drahtlos von einem PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Blu-ray-Player oder Mediaplayer empfangen. Dazu benötigen Sie Anschlüsse wie HDMI, USB, DisplayPort, WLAN oder Bluetooth.
LCD, DLP, LED oder Laser – Videoprojektoren unterscheiden sich in der Technologie, mit der sie das Bild erzeugen. Hier ein Überblick über die gängigste Technik:
DLP-Projektoren
Geräte mit DLP-Technologie erzeugen das Bild mit digitalen Mikrospiegeln, die Licht reflektieren oder blockieren. DLP-Beamer sind kompakt, langlebig und haben einen hohen Kontrast und Schwarzwert. Allerdings können sie einen Regenbogeneffekt erzeugen, der störend sein kann.
LCD-Projektoren
LCD-Projektoren nutzen ein Flüssigkristallelement, um das Licht in die drei Grundfarben zu zerlegen und anschließend zu modulieren. LCD-Beamer liefern eine hohe Farbtreue, haben aber einen geringen Kontrast und einen niedrigeren Schwarzwert.
LED-Projektoren
LED-Projektoren verwenden stromsparende Leuchtdioden als Lichtquelle für die Projektion. Sie sind energieeffizient, leise und langlebig.
Laserprojektoren
Laserbasierte Beamer verwenden Laserstrahlen anstelle von Lampen als Lichtquelle. Ein Laserprojektor ist sehr hell, hat eine hohe Farbgenauigkeit und einen großen Farbraum.
Tipp: Um einen Projektor optimal nutzen zu können, sollten Sie ihn in ausreichender Entfernung zur Projektionsfläche aufstellen. Wenn Sie wenig Platz haben und nicht weit genug von der Wand wegkommen, können Sie einen Ultrakurzdistanz-Projektor verwenden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Modellen benötigt er nur einen sehr geringen Abstand zur Wand. Ein weiterer Vorteil: Ultrakurzdistanz-Modelle sind leichter zu transportieren.
Für den Einsatz in Unternehmen empfiehlt es sich, einen Projektor mit langer Lebensdauer zu wählen. Dadurch halten Sie die Wartungs- und Betriebskosten niedrig. Die Lebensdauer eines Tageslichtprojektors hängt vor allem von der Lichtquelle ab. Es gibt verschiedene Arten von Lampen: Moderne Business-Projektoren arbeiten mit LEDs oder Laser. Damit halten LED-Projektoren und Laserprojektoren bis zu 20.000 Stunden. Ältere Geräte verwenden Halogenlampen als Lichtquelle. Ihre Lebensdauer beträgt nur 1.000 bis 3.000 Stunden.
Das richtige Zubehör zum Projektor ist ein wichtiger Faktor für das Erlebnis von Präsentationen. Hier drei Produktempfehlungen für Ihre Einkaufsliste:
Leinwände
Eine Leinwand stellt sicher, dass das projizierte Bild klar, hell und kontrastreich ist. Es gibt verschiedene Größen, Formen und Materialien, abgestimmt auf die Raumgröße und Lichtverhältnisse. Design und Optik sollten zum Raum passen.
Halterungen
Mit einer Halterung oder einem Befestigungs-Kit montieren Sie Ihren neuen Projektor und können ihn anschließend für die Projektion ausrichten. Die Halterung ermöglicht die Installation an einer Decke oder Wand.
Tisch oder Wagen
Mit einem Beamertisch oder einem Tageslichtprojektorwagen können Sie Ihren neuen Projektor herumrollen und ortsflexibel aufstellen.